Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3334
TOKIO, 6 de febrero de 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que, en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (NICT) de Japón, ha desarrollado la tecnología de una antena extrafina de radar de barrido electrónico activo (AESA) con banda Ka (de 27 a 40 GHz) y el perfil más delgado del mundo*, de menos de tres centímetros, a fin de ofrecer en cabina una conectividad por satélite con velocidades de datos superiores a 100 Mbps. Asimismo, la empresa ha anunciado que ha desarrollado los elementos de antena y, en colaboración con la Universidad de Tohoku y Tohoku MicroTec Co., un circuito integrado de radiofrecuencia (RFIC) para el prototipo de un AESA con banda V de onda milimétrica (de 40 a 75 Ghz) que proporcionará conectividad en cabina a velocidades aún más rápidas.
El nuevo AESA con banda Ka de Mitsubishi Electric es lo suficientemente fino y pequeño para instalarse en cualquier aeronave, independientemente de su tamaño. Además, puede funcionar en latitudes altas, lo que permitirá que pasajeros de todo el mundo puedan disfrutar del streaming bajo demanda y otros servicios que precisan una conexión a Internet de alta velocidad. Una vez que se realicen todas las pruebas y demostraciones, la empresa planea comercializar el AESA con banda Ka a partir de 2023 y el AESA con banda V a partir de 2027.
Representación del AESA de Mitsubishi Electric
Estructura de la antena de onda milimétrica de Mitsubishi Electric
RFIC de onda milimétrica integrado en tres dimensiones de Mitsubishi Electric
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.