Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla "BLEnDer ICE", un terminal inalámbrico alimentado por batería que recopila datos del contador y controla los sensores conectados en redAnaliza los datos del sensor para mejorar la eficacia de las empresas de suministro de gas y agua

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3343

TOKIO, 16 de marzo de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado BLEnDer® ICE, un terminal de comunicación inalámbrica alimentado por batería pensado para usarse en redes de sensores que recopila datos de los contadores de gas y agua y controla de forma remota los sensores instalados en la red. Este terminal permitirá la lectura automática de los contadores, así como su supervisión y control de forma remota, para lograr una mayor eficacia en las operaciones de mantenimiento de las empresas de servicios públicos e infraestructuras. Varias pruebas realizadas hasta el momento han demostrado que el terminal funciona y se comunica de forma estable.

BLEnDer (del inglés, Bid Liaison and Energy Dispatcher) es un paquete de software desarrollado por Mitsubishi Electric en respuesta a los cambios producidos en el sector de la electricidad y para apoyar a las empresas de servicios públicos ayudándolas a funcionar de forma inteligente y eficaz. El terminal BLEnDer ICE (del inglés, Intelligent Communication Edge) trabaja junto con el software BLEnDer HE (del inglés, Head End), que gestiona y controla contadores inteligentes a través de varios métodos de comunicación, y el software BLEnDer MESH, que se comunica mediante tecnología inalámbrica multisalto, para crear una red de comunicación inteligente de gran alcance entre contadores a un bajo coste.

Servicios para los que se ha ideado BLEnDer ICE

Características clave

  1. 1)Interfaz común que permite la conexión con diversos contadores y sensores

    El terminal BLEnDer ICE admite interfaces de comunicación estándar para garantizar la conectividad con contadores de gas y agua, así como con diversos equipos de detección.

  2. 2)Conectividad de red de área extensa para control remoto, supervisión y medición

    El terminal ICE no solo es adecuado para redes de contadores inteligentes, sino que también es capaz de ampliar las redes de comunicación existentes, gracias al uso de comunicaciones inalámbricas sub-GHz de bajo coste que no requieren de una licencia especial o de un especialista designado para establecer la conexión. Así, se permitirá a los nuevos servicios, como la lectura automatizada de los contadores o los equipos de infraestructura, controlar y supervisar a través de sensores a un bajo coste.

  3. 3)Funcionamiento de la batería para operar sin asistencia hasta 10 años

    El terminal de alimentación por batería BLEnDer ICE se puede instalar en cualquier lugar, incluidos aquellos contadores que tengan dificultades para conectarse a una fuente de alimentación, ya que no se necesita ninguna fuente de alimentación externa. En función de las condiciones de uso y del entorno, se prevé que el dispositivo funcione durante un máximo de 10 años, que es la vida útil de la mayoría de los contadores.


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes