Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología para convertidores de alta densidad de potencia con componentes integradosContribuirá a reducir el tamaño de los equipos de electrónica de potencia

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3344

TOKIO, 25 de marzo de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una nueva tecnología para integrar dispositivos de potencia, dispositivos pasivos, sensores y otros componentes integrados en el mismo sustrato. La empresa ha implantado esta tecnología en un convertidor de CC a CC bidireccional de 100 kW (continuo) para lograr lo que se cree que es el convertidor de potencia con la mayor densidad de potencia* del mundo, lo que se traduce en 136 kW/l, es decir, una densidad de potencia ocho veces mayor que en los convertidores tradicionales. Se espera que la nueva tecnología contribuya a reducir el tamaño de los equipos de electrónica de potencia.

  1. *Según un estudio realizado por Mitsubishi Electric, a 25 de marzo de 2020

Demostración del nuevo convertidor de potencia de alta densidad de potencia de 136 kW/l (24 × 18 × 1,7 cm)

Características clave

La nueva tecnología de integración de Mitsubishi Electric permite reducir la inductancia parásita del circuito de corriente de conmutación en más de un 90 % con respecto a los convertidores tradicionales. La conmutación limpia resultante permite una conmutación de alta velocidad para altas frecuencias de funcionamiento en transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductor de carburo de silicio (SiC) (MOSFET, por sus siglas en inglés). Gracias a la tecnología, se pueden utilizar componentes pasivos considerablemente más pequeños, como reactores para regular la corriente, y condensadores, que ocupan mucho espacio en los convertidores de CC a CC.


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes