Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla una nueva tecnología para lograr un módulo de amplificador de potencia de GaN pequeño y de gran eficiencia para estaciones base 5GCombina un tamaño de 6 mm por 10 mm y una eficiencia energética del 43 % sin precedentes

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3363

TOKIO, 14 de julio de 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una nueva tecnología para producir un módulo de amplificador de potencia de nitruro de galio (GaN) para estaciones base 5G que ofrece una combinación de un tamaño compacto (6 mm por 10 mm) y una eficiencia energética muy elevada1 de más de un 43 %, algo nunca visto2. Se espera que el módulo, que utiliza una cantidad mínima de chips en el circuito coincidente para controlar la salida de la señal de gran calidad, suponga una ayuda para producir estaciones base 5G, ampliamente desplegables y con una gran eficiencia energética. Los detalles técnicos del nuevo módulo se presentarán durante el IEEE International Microwave Symposium este agosto.

  1. 1Según el estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha del martes, 14 de julio de 2020
  2. 2Utiliza el rango de frecuencia 5G de 3,4 a 3,8 GHz

Características clave

  1. 1)Tecnología de montaje de alta densidad para conseguir un módulo de amplificador de potencia (6 mm x 10 mm) para estaciones base 5G mucho más desplegables
    • En las estaciones base 4G, que no utilizan antenas mMIMO (del inglés massive Multiple-Input and Multiple-Output, múltiples entradas y múltiples salidas masivas), los amplificadores de potencia utilizan líneas de transmisión de láminas de metal para el circuito coincidente. Mientras que esto disminuye la pérdida de potencia, lo que se traduce en un funcionamiento de gran eficiencia, las líneas de transmisión ocupan espacio y dificultan que se puedan desarrollar estaciones base muy pequeñas y con una eficiencia energética adicional. La nueva tecnología de Mitsubishi Electric elimina la necesidad de líneas de transmisión en amplificadores de potencia 5G.
    • El nuevo circuito coincidente del módulo de amplificador está integrado con dispositivos SMD (del inglés surface mount devices, dispositivos de montaje en superficie), como capacitadores e inductores. Al introducir un método de análisis de campo electromagnético muy preciso y aplicar una tecnología exclusiva para la amplia disposición de los SMD, Mitsubishi Electric fue capaz de reducir el tamaño del amplificador a una novena parte de los amplificadores de potencia tradicionales.3
    1. 3Lanzamiento de los amplificadores de potencia 4G de Mitsubishi Electric el 12 de enero de 2017
  2. 2)La eficiencia energética más elevada del mundo reduce el consumo energético de la estación base 5G
    • Los transistores de GaN de gran eficiencia ayudan a aumentar la eficiencia del amplificador de potencia.
    • El uso de los SMD para el circuito coincidente puede reducir el tamaño del amplificador pero también puede reducir la eficiencia energética porque suelen tener pérdidas de potencia elevadas. Sin embargo, la nueva tecnología de Mitsubishi Electric crea un circuito coincidente utilizando una cantidad reducida de SMD. Además, estos ofrecen las mismas características eléctricas que los de líneas de transmisión de láminas de metal. El resultado es un módulo de amplificador de potencia que alcanza una eficiencia energética sin precedentes de más del 43 % en las bandas de 3,4-3,8 GHz que se utilizan para las comunicaciones 5G.

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes