Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric recibe un pedido de equipos de propulsión para el metro de Nueva Delhi

Más de 3000 coches motor de metro en la India se benefician de estos equipos

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3374

TOKIO, 17 de septiembre de 2020. Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el cierre de un contrato con BEML Limited, una empresa india dedicada a la fabricación ferroviaria, mediante el cual se compromete a proporcionar equipos de propulsión para 80 nuevos coches motor del metro de Nueva Delhi. Con este pedido, Mitsubishi Electric ha vendido ya equipos de propulsión para más de 3000 coches motor de metro en la India.

Mitsubishi Electric comenzó a suministrar material a los mercados de metro de la India durante la fase I del proyecto de construcción del metro de Nueva Delhi en 2001, cuando proporcionó también los equipos de propulsión. En estos 19 últimos años no ha cesado de recibir pedidos de los principales sistemas de metro del país gracias al ahorro de energía, la fiabilidad y la alta calidad de sus equipos.

La fábrica de Bidadi, de Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. (MEI), ubicada en Bangalore (Karnataka) y filial de Mitsubishi Electric, lleva produciendo equipos de propulsión para el mercado local desde 2015. Concretamente, motores de tracción e inversores, entre otros. Gracias a estas operaciones, Mitsubishi Electric ha podido apoyar la iniciativa "Make In India" del Gobierno del país, que apuesta por la producción local.

  • Metro de Nueva Delhi

  • Equipo eléctrico destinado al metro de Nueva Delhi (inversor de tracción)

Características

  1. 1)El rendimiento de los paquetes ayuda a optimizar el consumo de energía y a mejorar los efectos de dicho ahorro energético.
    • Los inversores de tracción, los motores de tracción, así como los sistemas de control y monitorización del tren (TCMS) suministrados como paquete ayudan a mejorar el control del consumo energético.
    • Los trenes que ahorran energía contribuyen al programa Smart Cities Mission de la India, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
  2. 2)La alta fiabilidad incluso en condiciones adversas permite que el transporte sea seguro y estable.
    • Los equipos entregados pueden hacer frente a condiciones adversas de todo tipo, como altas temperaturas, humedad elevada y polvo abundante.
    • Con 19 años de experiencia en el mercado indio a sus espaldas, Mitsubishi Electric se ha ganado la confianza de sus clientes como empresa que contribuye a un transporte seguro y estable.
  3. 3)La fábrica de Bidadi favorece la producción local.
    • La fábrica de Mitsubishi Electric India en Bidadi se fundó en 2015. Desde entonces, ha potenciado la producción y las entregas de equipos en el país, por lo que va en consonancia con la iniciativa gubernamental "Make In India".

Redes de metro en constante crecimiento en la India

Uno de los planes para desarrollar la economía india consiste en mejorar y ampliar las redes de metro en las ciudades más grandes del país, como Nueva Delhi, Bangalore, Bombay, Hyderabad, Ahmedabad, Calcuta y Pune, todas ellas con más de cuatro millones de habitantes. Asimismo, estas mejoras y expansiones tienen en cuenta aquellas ciudades en las que habitan entre dos y cuatro millones de personas, como Nagpur, Jaipur, Lucknow y Kochí. Para ser más exactos, alrededor de 20 ciudades tienen planeado ampliar sus redes de metro en el futuro. A raíz de esto, Mitsubishi Electric se compromete a fortalecer su negocio de sistemas de transporte en la India, en aras de garantizar que las vías por donde circulan los trenes de metro del país sean lo más seguras y estables posible.


Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes