Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia y únicamente para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3394
TOKIO, 4 de febrero de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología de inteligencia artificial (IA) que utiliza los datos de la velocidad de un tsunami detectados a través de un radar para predecir la profundidad de las inundaciones1 en las zonas interiores circundantes. La empresa ha contado con la colaboración de la Society for the Promotion of Construction Engineering (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Construcción) de la General Incorporated Foundation. La IA incorpora Maisart®2, la tecnología de inteligencia artificial de Mitsubishi Electric para realizar predicciones de gran predicción en cuestión de segundos tras la detección de un tsunami, lo que permite elaborar planes de evacuación rápidos para evitar o reducir las catástrofes en las zonas interiores de la región.
Fases de aprendizaje y funcionamiento de la tecnología de IA basada en radar para predecir la profundidad de las inundaciones provocadas por los tsunamis
Método de predicción de inundaciones | Resultado | |
---|---|---|
Nueva tecnología | La tecnología de IA se basa en simulaciones para predecir la profundidad de las inundaciones según los datos de la velocidad del tsunami | Predicciones con un margen de error de 1 m en unos segundos |
Métodos convencionales | Las predicciones se realizan en base a los datos de simulación sin necesidad de procesar o analizar la tecnología de IA | Predicciones con un margen de error de unos 3 m en pocos minutos |
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.