Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanzará el ascensor Diamond-Trac® 2Este modelo sin sala de máquinas ahorra espacio, mejora la eficiencia y ofrece un funcionamiento sin contacto

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3448

TOKIO, 4 de noviembre de 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el Diamond-Trac® 2, un nuevo ascensor sin sala de máquinas de la serie Diamond-Trac® con un diseño que ahorra espacio, una mayor eficiencia operativa y un panel de control del hall sin contacto para residencias, oficinas y hoteles del mercado estadounidense. Mitsubishi Electric US, Inc. comenzará las ventas el 12 de noviembre, con el objetivo de duplicar más de dos veces las ventas anuales en esta categoría al año.

  • Ascensor Diamond-Trac® 2 de Mitsubishi Electric

  • Panel de control del hall sin contacto

  • Imagen de la pantalla táctil

Características del producto

  1. 1)Diseño que ahorra espacio para disposiciones de edificios más abiertas
    • Al cambiar la disposición del equipo, el área del plano del hueco del ascensor se ha reducido en un 5-10 % en comparación con el modelo Diamond-Trac® actual, lo que libera superficie de suelo para diseños de edificios más flexibles.
  2. 2)El sistema de asignación orientado al destino (DOAS®) mejora la experiencia del usuario y la interfaz
    • El sistema de asignación orientado al destino (DOAS®) opcional, que se puede usar con múltiples unidades controladas por grupos, mejora la eficiencia operativa mediante el uso de tecnología de IA patentada.
    • Las avanzadas funciones operativas satisfacen las demandas del mercado estadounidense, como el envío de cabinas coordinado con precisión para minimizar los tiempos de espera y desplazamiento durante periodos de poco tráfico.
    • El panel de control del hall mejora la experiencia del usuario con diseños decorativos seleccionados por el propietario del edificio.
  3. 3)PureRide™, un sencillo sistema de control del ascensor sin contacto
    • El sistema PureRide™ opcional con sensor de proximidad permite a los usuarios solicitar ascensores sin contacto, lo que garantiza un funcionamiento seguro y cómodo en respuesta a las nuevas necesidades.

Detalles de ventas

Nombre del producto Uso Capacidad Velocidad* Lanzamiento Precio
Diamond-Trac® 2 Usuarios De 2500 a 4000 lb De 200 a 500 fpm 12 de noviembre de 2021 Por presupuesto
  1. *De 200 a 350 fpm si la capacidad es de 4000 lb

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes