Comunicados de prensa
Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3463
TOKIO, 2 de diciembre de 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha recibido el premio R&D 100 2021 de la publicación estadounidense R&D World por su interruptor de circuito de aire de baja tensión (World Super AE V Series C-class), un dispositivo de conmutación que protege los sistemas de distribución de energía de baja tensión en fábricas y edificios. Con el premio de este año, Mitsubishi Electric ha ganado ya 27 premios R&D 100.
Interruptor de circuito de aire de
baja tensión World Super AE V Series C-class
Las instalaciones de entrada/salida de energía de baja tensión en edificios, fábricas e instalaciones de energía renovable deben poder controlarse a distancia para mejorar el mantenimiento y la eficiencia operativa. Convencionalmente, se utiliza un mecanismo de muelle para abrir y cerrar los interruptores de circuito de aire, que son una parte fundamental de los equipos de distribución de energía de baja tensión. Para controlar el interruptor a distancia, el muelle se debe cargar con el motor, lo que requiere que la unidad de accionamiento del motor incorpore un gran número de piezas, con lo que se incrementan enormemente los costes y los requisitos de mantenimiento.
El nuevo interruptor de circuito de aire de accionamiento electromagnético de Mitsubishi Electric con estructuras de cierre magnético y cónico en el núcleo de hierro móvil solo requiere aproximadamente el mismo nivel de potencia de funcionamiento que un control de motor, pero su mecanismo de funcionamiento contiene un 46 % menos de componentes y los requisitos de mantenimiento se reducen en un 30 %. Además, el funcionamiento del interruptor directamente con un electroimán elimina la necesidad de cargar un muelle de motor, con lo que se reduce la energía eléctrica necesaria para abrir y cerrar el circuito en un 88 %.
Mitsubishi Electric, tras haber ganado otro prestigioso premio R&D 100, se compromete a impulsar el desarrollo de dispositivos de conmutación de potencia de nueva generación para seguir ofreciendo productos que los clientes puedan utilizar de forma segura en sus instalaciones eléctricas.
Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.