Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric enviará muestras del diodo láser con DFB de 50 Gbps para estaciones base móviles 5GAdmite transmisión de datos de alta velocidad y gran capacidad

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3495

TOKIO, 3 de marzo de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) anunció hoy que comenzará los envíos de muestras de su diodo láser de retroalimentación distribuida (DFB) de 50 Gbps para la comunicación de fibra óptica en estaciones base móviles de quinta generación (5G) el 4 de marzo. El nuevo diodo es totalmente compatible con todos los estándares de transceptor óptico relevantes y alcanza el rango de temperatura de funcionamiento más amplio* del sector para la transmisión de datos de alta velocidad y gran capacidad en redes móviles 5G. Estará en exposición durante la Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2022 (OFC) de San Diego (EE. UU.) del 8 al 10 de marzo.

  1. *A día 3 de marzo de 2022, según el estudio realizado por Mitsubishi Electric.

Diodo láser DFB de 50 Gbps (ML771AA74T)

Características del producto

  1. 1)Admite comunicación 5G de alta velocidad y gran capacidad a 50 Gbps en formato PAM4
    • Las características de respuesta de frecuencia del nuevo diodo láser DFB de Mitsubishi Electric son compatibles con modulación de amplitud de impulso de 4 niveles (PAM4) para modulación de señal multinivel, que admite velocidades de transmisión de hasta 50 Gbps. Además, su rango de temperatura de funcionamiento líder en el sector de -40 °C a 90 °C permite prescindir de unidad de control de temperatura, lo que ayuda a reducir el consumo de energía de las estaciones base móviles.
  2. 2)Compatible con el estándar TO-56 CAN para encapsulados de transceptor óptico compacto
    • El nuevo encapsulado del diodo es compatible con el estándar industrial TO-56 CAN y con el estándar de transceptor compacto SFP56 adoptado para el diodo láser DFB de Mitsubishi Electric de 25 Gbps (modelo ML764AA58T, descatalogado).

Especificaciones principales y calendario de ventas

Producto Modelo Longitud de onda Temperatura de funcionamiento Potencia de salida óptica Envío de muestras
Diodo láser DFB
de 50 Gbps
ML771AA74T 1310 nm -40 °C a 90 °C 8 mW 4 de marzo de 2022

Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa

Consultas de los clientes