Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología de IA para reidentificación, seguimiento y búsqueda rápidos y precisos de personasAdmite la detección y el seguimiento de personas sospechosas y niños perdidos mediante varias cámaras

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona únicamente a modo de referencia y para su comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3506

TOKIO, 30 de marzo de 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una tecnología de inteligencia artificial (IA) que identifica a personas captadas con varias cámaras de vigilancia en la décima parte del tiempo que la IA convencional, mediante el uso de una tecnología de compresión especial para eliminar datos anómalos y, por tanto, lograr una reidentificación, un seguimiento y una búsqueda muy eficaces y precisos que no se ven afectados por los cambios en los ángulos de la cámara o las posturas de las personas. Mitsubishi Electric espera proporcionar la nueva tecnología en su gama Maisart®*, incluidos los nuevos sistemas de seguridad para la detección y el seguimiento de personas sospechosas y niños extraviados, y en el campo del servicio de atención al cliente para el análisis del flujo de clientes.

  1. * Maisart es la abreviatura de "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology" (la IA de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora)Maisart

Ejemplo de la identificación y el seguimiento repetidos de personas por parte de la nueva tecnología de IA

Características

  1. 1)La tecnología de compresión patentada reduce a una décima parte el tiempo necesario para reidentificar a las personas
    • Mediante el análisis de la correlación de varias características extraídas de una imagen y la eliminación de información menos importante para la reidentificación, la IA comprime el volumen de datos a tan solo una décima parte de los conjuntos de datos convencionales, lo que reduce el tiempo de computación para la reidentificación a una décima parte.
    • Para identificar a una persona específica, la IA extrae primero las características esenciales de la imagen de la persona y, a continuación, las compara utilizando diferentes ángulos de cámara para calcular similitudes y determinar si otras imágenes son las de la misma persona. En general, la IA puede extraer varios miles de características de una sola imagen, por lo que si aumenta el número de personas, el cálculo puede volverse muy complejo. Sin embargo, con la nueva tecnología de Mitsubishi Electric, la IA analiza las correlaciones entre múltiples características y, a continuación, elimina datos innecesarios al tiempo que conserva las características más destacadas de una persona.
  2. 2)Seguimiento y búsqueda rápidos y precisos que no se ven afectados por los diferentes ángulos y posiciones de la cámara
    • Al comprimir el tamaño de los datos, la IA acelera el procesamiento de imágenes desde diferentes ángulos y poses.
    • La precisión del seguimiento y la búsqueda se mejora al reducir la influencia de diferentes posturas y ángulos.
    • La precisión del seguimiento y la búsqueda de personas individuales se mejora en un 10 % en comparación con los métodos convencionales.
    • La IA sigue funcionando incluso si la persona lleva una mascarilla o ropa similar a la de otras personas cercanas.

Tecnologías de IA nuevas y convencionales



Nota

Tenga en cuenta que la precisión de los comunicados de prensa corresponde a la fecha de publicación, pero dichos comunicados están sujetos a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes