Comunicados de prensa
Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3559
Modelo KD6R1064CXF-NL en la nueva serie KD-CXF
TOKIO, 30 de noviembre de 2022 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su nueva serie KD-CXF de sensores de imagen de contacto (CIS), equipada con la mayor1 profundidad de campo 2 del sector, se lanzará en diciembre comenzando con el modelo KD6R1064CXF-NL. Los CIS se utilizan ampliamente en la fabricación para inspeccionar las superficies de los productos en busca de arañazos, suciedad, decoloración o colocación incorrecta de etiquetas impresas, películas de plástico, etc. La gama de CIS de Mitsubishi Electric consta de modelos de diseño compacto para instalaciones que ahorran espacio y eliminan la necesidad de modificar los diseños de la línea de producción en aquellos puntos en los que las inspecciones son más necesarias, lo que reduce significativamente los costes de instalación. Además, el sensor de imagen, la lente y otros componentes están integrados en la unidad CIS, lo que evita la necesidad de complicadas instalaciones y ajustes ópticos, minimizando así los costes de mantenimiento y servicio.
Hasta el momento, la escasa profundidad de campo disponible ha supuesto una limitación para las unidades CIS, al impedirles enfocar claramente e inspeccionar con precisión objetos con superficies irregulares o sometidos a fuertes vibraciones durante su desplazamiento por la línea de producción. Así, los modelos de CIS de la empresa solo se habían utilizado hasta ahora para inspeccionar objetos con superficies planas, como papel y película, y objetos no sometidos a vibraciones durante la inspección.
El modelo KD6R1064CXF-NL que se presentará en la nueva serie KD combina una matriz de lentes erectoras (matriz de lentes cilíndricas) de aumento equivalente3 con componentes ópticos exclusivos para mejorar la profundidad de campo hasta ±1.8mm, lo que supone un valor superior en más de 3,6 veces al de los productos existentes.4 La lectura de la imagen es clara incluso si el objeto vibra o presenta irregularidades importantes en su superficie.
Las plantas de fabricación se enfrentan a una creciente demanda de calidad por parte del mercado, al tiempo que tienen que satisfacer las necesidades de ahorro de mano de obra y automatización debido al aumento de los costes laborales y la disminución de la mano de obra en determinados mercados. Además, los fabricantes están buscando formas de reducir los costes de instalación, mantenimiento y servicio de los equipos de inspección. La nueva serie KD-CXF de CIS de Mitsubishi Electric ayudará a satisfacer estas demandas.
En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.