Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla un chip EML de 200 Gbps (PAM4 de 112 Gbaud) compatible con cuatro señales CWDMPermitirá que los centros de datos alcancen hasta 800 Gbps/1,6 Tbps

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3577

  • Chip (reproducción)

  • Diagrama de ojo PAM4 de 112 Gbaud
    (back-to-back, Vpp = 1,2 V)


TOKIO, jueves, 02 de marzo de 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado un chip de diodo láser con modulador de electroabsorción (EML) de 200 Gbps (modulación de amplitud de impulso de cuatro niveles de 112 Gbaud, PAM4) que duplica la velocidad del chip EML de 100 Gbps de la empresa gracias a una estructura de guía de onda híbrida patentada. La compatibilidad con la multiplexación por división de longitud de onda densa (CWDM) de cuatro longitudes de onda permite una transmisión de 800 Gbps mediante cuatro chips o 1,6 Tbps mediante ocho chips.
Se espera que el rendimiento mejorado aumente considerablemente la velocidad de transmisión de los transceptores ópticos que se utilizan en los centros de datos a fin de responder a la creciente demanda del tráfico de datos, ocasionada por el rápido crecimiento de los servicios de distribución de vídeo y la computación en la nube.
Mitsubishi Electric presentará su nuevo chip en la Optical Fiver Communication Conference and Exhibition (OFC) 2023 de San Diego (EE. UU.) del 5 al 9 de marzo.


Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes