Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla una tecnología de obtención de imágenes tomográficas para detectar objetos ocultos con una precisión milimétricaPrueba experimental de obtención de imágenes tomográficas de objetos en movimiento mediante ondas de terahercios de 300 GHz

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3585

Ejemplos de la tecnología recién desarrollada y su aplicación


TOKIO, miércoles, 29 de marzo de 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el desarrollo de la que puede ser la primera tecnología industrial de obtención de imágenes tomográficas que utiliza una onda de terahercios de 300 GHz para realizar mediciones unidireccionales y a cualquier profundidad, compatible con la exploración de bajo impacto de organismos biológicos y objetos en movimiento con una resolución milimétrica.
Los dispositivos de escáner por rayos X con estos fines se limitan principalmente al control de equipajes en aeropuertos, estaciones de tren, estadios, etc., para la detección de materiales peligrosos. Además, los sistemas de escaneo corporal que utilizan ondas milimétricas cuentan con un gran tamaño porque precisan mediciones de 180 grados mientras la persona permanece inmóvil, por lo que su uso en espacios públicos se limita principalmente a los aeropuertos. Aunque otras tecnologías automatizadas para líneas de producción e inspección ayudan a resolver la escasez de mano de obra, los equipos de escaneado actuales que utilizan cámaras ópticas o por infrarrojos se limitan a la inspección visual, por lo que los envases de alimentos, por ejemplo, deben seguir abriéndose para su inspección manual.
La nueva solución de Mitsubishi Electric combina la tecnología de obtención de imágenes de enfoque virtual, que emplea ondas de terahercios que apenas afectan a los organismos vivos y permite obtener imágenes tomográficass de objetos con solo una irradiación en una dirección, con la tecnología de formación de rayos multimodales, que combina varias imágenes para evitar errores de detección. Este sistema puede obtener imágenes de objetos en movimiento con organismos biológicos, lo que la hace compatible con puertas de seguridad transitables y escaneos no destructivos en líneas de producción en movimiento. Además, los escáneres se pueden fabricar con un tamaño lo suficientemente pequeño como para instalarlos en distintos lugares.


Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes