Comunicados de prensa

Inicio del experimento de prueba de respuesta a la demanda con bombas de calor dentro del proyecto "REACT" de la UEUso de energía renovable para verificar la optimización del suministro y la demanda de energía en islas remotas y el efecto que tiene en su independencia

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3607

Descripción general del proyecto REACT


TOKIO, 31 de mayo de 2023: Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que su filial europea Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. inició un experimento el 25 de mayo en las Islas Aran de Irlanda para evaluar la eficacia del control de la bomba de calor* a la hora de dar respuesta a la demanda**. El experimento forma parte del proyecto REACT que pretende probar la independencia energética de las islas remotas. El proyecto, cofinanciado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, utilizará sistemas de bomba de calor desplegados en las islas Aran, en Irlanda, y en la isla de San Pietro, en Italia.
Las fuentes de energía renovable, como los paneles fotovoltaicos y los aerogeneradores, son tecnologías importantes para hacer frente al cambio climático porque no emiten CO2 al generar electricidad. Las islas remotas se enfrentan a problemas geográficos y estructurales debido a su alta dependencia de los combustibles fósiles y los suministros de energía del continente. Se espera que las islas REACT hagan el máximo uso de la energía renovable para lograr un mayor nivel de independencia energética.

REACT es un proyecto de Innovation Action en el que participan 22 socios, incluidas empresas e instituciones académicas de 11 países de la UE. El proyecto apuesta por un enfoque centrado en la comunidad para la gestión de la energía en islas remotas utilizando tecnologías de generación y almacenamiento de energía renovable distribuida con respuesta a la demanda a fin de equilibrar la oferta y la demanda de energía. El proyecto tiene como objetivo lograr un ahorro energético del 10 %, una reducción del 60 % en la emisión de gases de efecto invernadero y un aumento del 50 % en el uso de energía renovable, en comparación con un caso operativo de referencia antes de la aplicación de la solución REACT.

La empresa contribuirá a lograr la neutralidad de carbono participando en el proyecto y utilizando los resultados obtenidos de él.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, en el marco del convenio de subvención n.º 824395.



  1. *Un dispositivo que transfiere calor entre el aire exterior y el interior para proporcionar calefacción, refrigeración o agua caliente con alta eficiencia energética
  2. **Un mecanismo para controlar la demanda de electricidad y ajustar el equilibrio entre la oferta y la demanda mediante el ahorro de electricidad y el ajuste del consumo de energía de los equipos de demanda en respuesta a las fluctuaciones en la cantidad de electricidad suministrada

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa