Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric enviará muestras de módulos semiconductores de potencia Full-SiC de tipo NX para equipos industrialesContribuirá a que los equipos industriales sean más eficientes, pequeños y ligeros al reducir la inductancia interna e incorporar un chip SiC

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3612

Módulo semiconductor de potencia Full-SiC de tipo NX para equipos industriales


TOKIO, 13 de junio de 2023: Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que comenzará a enviar muestras de su nuevo módulo semiconductor de potencia Full-SiC (fabricado con carburo de silicio) de tipo NX para equipos industriales el 14 de junio. El módulo, que reduce la inductancia interna e incorpora un chip SiC de segunda generación, debería contribuir a la creación de equipos industriales más eficientes, pequeños y ligeros.
Cada vez es más frecuente el uso de los semiconductores de potencia para convertir la energía eléctrica de forma más eficiente. Esto también ayuda a reducir la huella de carbono de la sociedad en general. Las expectativas son particularmente altas para los semiconductores de potencia SiC debido a su capacidad para reducir significativamente la pérdida de potencia. Estamos observando un aumento en la demanda de semiconductores de potencia más eficientes y potentes, capaces de mejorar la eficiencia en la conversión de energía de componentes como los inversores que se utilizan en los equipos industriales.
Mitsubishi Electric empezó a lanzar módulos semiconductores de potencia equipados con chips SiC en 2010. El nuevo módulo, que cuenta con un chip SiC de poca pérdida y una estructura de electrodos optimizada, reduce la inductancia interna en un 47 % en comparación con su predecesor(1), lo que ayuda a reducir la pérdida de potencia.
El desarrollo de este producto SiC ha contado con el apoyo parcial de la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales (NEDO) de Japón.



  1. (1) Comparación realizada con la serie T del módulo IGBT Si de tipo NX de 1700 V/600 A (CM600DX-34T) mediante una serie de mediciones realizadas bajo unas condiciones determinadas por Mitsubishi Electric.

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consulta

Contacto de prensa