Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric enviará muestras del módulo de amplificador de potencia de GaN para estaciones base 5G con MIMO masivasConsigue al menos un 43 % de eficiencia energética adicional en un amplio rango de frecuencia de 400 MHz, lo que ayuda a reducir el consumo de energía de las estaciones base

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3626

Módulo de amplificador de potencia de GaN para estaciones base 5G con MIMO masivas (MGFS48G38MB)


TOKIO, 14 de septiembre de 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 21 de septiembre empezará a enviar muestras de un nuevo módulo de amplificador de potencia de nitruro de galio (GaN) diseñado para que se use en estaciones base 5G con MIMO1 masivas (mMIMO). Los módulos de amplificador de potencia ayudan a reducir el consumo de energía de las estaciones base 5G con mMIMO.

Al ofrecer comunicaciones de alta velocidad y gran capacidad, las redes móviles 5G se están volviendo cada vez más populares en todo el mundo, y sus estaciones base 5G con mMIMO se instalan principalmente en áreas metropolitanas. Puesto que estas estaciones base usan antenas compuestas por varios elementos y un número de amplificadores de potencia acorde a ellos, los módulos de amplificadores de potencia de alta eficiencia energética son importantes a la hora de reducir el consumo de energía y los costes de fabricación de las estaciones base. Además, el módulo de amplificador de potencia debe contar con características de baja distorsión conformes al 3GPP2 en un amplio rango de frecuencia para que sea compatible con las redes de varios países.

Mitsubishi Electric empezará a enviar muestras de un módulo de amplificador de potencia de GaN para estaciones base 5G con mMIMO que puede proporcionar una potencia de salida media de 8 W (39 dBm) en frecuencias amplias de entre 3,4 GHz y 3,8 GHz. En concreto, el producto es adecuado para antenas mMIMO 64T64R3 debido a que permite aumentar su eficiencia energética más de un 43 %. La alta eficiencia y la baja distorsión se consiguen gracias a los nuevos transistores de alta movilidad de electrones (HEMT) de GaN de Mitsubishi Electric. El diseño original del circuito y las técnicas de paquete de alta densidad de la empresa permiten ofrecer una banda ancha y una alta eficiencia.



  1. 1La entrada múltiple y salida múltiple es una técnica de comunicación inalámbrica que mejora la velocidad y la calidad de la comunicación. La MIMO usa varias antenas tanto en el extremo de los transmisores como en el de los receptores.
  2. 2Las características de distorsión en banda y fuera de banda de las redes móviles 5G están reguladas por el Third Generation Partnership Project (3GPP, Proyecto de Asociación de Tercera generación).
  3. 3La 64T64R es una antena MIMO masiva que consta de 64 transmisores o receptores. En las instalaciones mMIMO, hay una antena 32T32R que usa 32 transmisores o receptores.

Nota

En el momento de su publicación, la información de los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes