Comunicados de prensa

El diseño de tubo plano vertical de aluminio de Mitsubishi Electric mejora el rendimiento del intercambiador de calor en un 40 % sin precedentesGracias a un consumo de energía inferior y menos refrigerante, se conseguirán sistemas de aire acondicionado más eficientes

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3641

Fig. 1 Intercambiador de calor con tubo plano vertical de aluminio


TOKIO, miércoles, 01 de noviembre de 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado un diseño de tubo plano vertical (VFT por sus siglas en inglés) de aluminio que mejora el rendimiento del intercambiador de calor hasta un 40 % sin precedentes * en los sistemas de aire acondicionado con bomba de calor** utilizados para la calefacción y la refrigeración (Fig. 1).

El nuevo intercambiador de calor de VFT combina tubos planos de diámetro pequeño, colocados en una posición vertical y de forma muy compacta, y el alto rendimiento de un distribuidor de refrigerante con una estructura de doble tubo que distribuye el refrigerante de manera uniforme. En comparación con los intercambiadores de calor de tubo plano horizontal (HFT) de aluminio tradicionales, los nuevos intercambiadores de VFT de Mitsubishi Electric también reducen la carga de refrigerante gracias a un volumen interno hasta un 20 % más pequeño que los diseños de HFT. Además, Mitsubishi Electric utiliza una tecnología de análisis exclusiva para desarrollar un nuevo diseño en aleta que reduce significativamente el drenaje, con lo que se elimina el problema de que el agua congelada fundida se congele en las aletas y reduzca el contacto del aire con el intercambiador de calor, algo que reduciría el rendimiento.
Los sistemas de aire acondicionado con bomba de calor utilizan refrigerantes de fluorocarbono, que contribuyen al calentamiento global, y reducir la carga de refrigerante supone reducir el rendimiento del intercambiador de calor. Para reducir la carga de refrigerante y mejorar a su vez el rendimiento del intercambiador de calor, Mitsubishi Electric se ha centrado en la reducción del volumen interno del intercambiador de calor y en la mejora del área de la superficie del aire que entra en contacto con el refrigerante, algo que se consigue en parte al colocar de forma compacta un gran número de de tubos planos de diámetro pequeño. Los intercambiadores de calor de HFT tradicionales también usan un número elevado de tubos planos, pero el diseño padece de un rendimiento bajo del intercambiador de calor, ya que el refrigerante no se distribuye de forma uniforme, que consiste de una mezcla de gas y líquido afectada por la gravedad.



  1. *Según la revisión de Mitsubishi Electric de los sistemas de aire acondicionado fijos para refrigeración y calefacción a 1 de noviembre de 2023
  2. **Calienta, enfría o templa el agua con alta eficiencia transfiriendo calor entre el aire exterior y el interior

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes