Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric desarrolla una IA de análisis del comportamiento que estudia tareas manuales sin necesidad de datos de formaciónReduce el tiempo de análisis de trabajo manual en los centros de producción hasta en un 99 %

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3664

Fig. 1 Sistema avanzado de análisis de trabajo y consiguiente mejora de la eficiencia laboral


TOKIO, jueves, 25 de enero de 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que ha desarrollado una IA de análisis del comportamiento que estudia la eficacia de las tareas manuales realizadas en los centros de producción en tan solo unos minutos sin necesidad de que los operarios preparen previamente datos parar formar a la IA1 mediante la adopción de un modelo generativo probabilístico.2 Esta nueva incorporación a la gama de IA de Maisart3 analiza rápidamente vídeos de personas realizando tareas repetitivas y, a continuación, muestra cómo pueden realizarse de forma más eficiente para aumentar la productividad.
Se considera la primera4 aplicación de un modelo generativo probabilístico que simula acciones físicas cíclicas (repetitivas) realizadas durante el trabajo en una fábrica. La tecnología, anunciada por primera vez por Mitsubishi Electric el 13 de febrero de 2019,5 ha demostrado en pruebas que reduce el tiempo convencionalmente requerido para el análisis del trabajo hasta en un 99 %.6 La comercialización está prevista para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2026, o más tarde.
La tecnología se expondrá y demostrará en la IIFES 2024 (Innovative Industry Fair for E x E Solutions 2024), que se celebrará en el Tokyo Big Sight a partir del 31 de enero.



  1. 1Conjunto de datos de ejemplos y respuestas correctas para el aprendizaje automático de la IA
  2. 2Un tipo de IA que trata los datos como variables aleatorias y simula el proceso de generación de los datos observados
  3. 3Marca ("Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in Technology"; en español, la IA de Mitsubishi Electric crea tecnología innovadora de IA para crear dispositivos más inteligentesMaisart
  4. 4Según el estudio realizado por Mitsubishi Electric, a fecha de 25 de enero de 2024
  5. 5https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/pdf/0213-c.pdf
  6. 6Comparaciones entre el tiempo necesario para crear datos para el análisis manual y la IA existente para el análisis general del trabajo

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes