Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanzará muestras de su MOSFET de radiofrecuencia de alta potencia de silicio de 6,5 W para radios comerciales bidireccionales portátilesGracias a ellas, se ampliará el alcance de las comunicaciones y se reducirá el consumo de energía

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3673

MOSFET de radiofrecuencia de alta potencia de silicio (RD06LUS2)


TOKIO, 27 de febrero de 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 28 de febrero empezará a enviar muestras de su nuevo transistor de efecto de campo metal-óxido semiconductor (MOSFET) de radiofrecuencia de alta potencia de silicio de 6,5 W, que está pensando para usarse en los amplificadores de radiofrecuencia de alta potencia de las radios comerciales bidireccionales portátiles (walkie-talkies). Se espera que el modelo, que logra una potencia de salida de 6,5 W líder en el sector* gracias a su batería de iones de litio de una sola célula de 3,6 V, amplíe el alcance de los equipos de radio comerciales y reduzca su consumo de energía.
Con la creciente popularidad de las baterías de iones de litio de 3,6 V en los smartphones, se esperaba que el sector de las radios comerciales desarrollase productos de mayor potencia usando estas baterías, que son más baratas que las convencionales de 7,2 V. Sin embargo, hasta ahora, usar baterías de 3,6 V reducía la potencia de salida de los amplificadores de radio comerciales que requieren una potencia de salida superior a la de los smartphones, por lo que el mercado ha estado esperando que se lanzasen MOSFET capaces de aumentar la potencia de salida de las baterías de 3,6 V.

En respuesta a esta necesidad, Mitsubishi Electric ha desarrollado un MOSFET de silicio de alta potencia (RD06LUS2) que logra una potencia de salida inigualable y una alta eficiencia de drenaje** en las radios comerciales que funcionan a 3,6 V. Otra ventaja es que un paquete con dos de estos chips MOSFET puede ahorrar espacio en las placas de circuitos impresos para radios comerciales y ayudar a reducir los costes de montaje.



  1. * A fecha de 27 de febrero de 2024, según un estudio realizado por Mitsubishi Electric sobre amplificadores de 3,6 V de potencia
  2. ** Eficiencia de conversión de la potencia de la batería a potencia de salida de radiofrecuencia

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa

Consultas de los clientes