Comunicados de prensa

Mitsubishi Electric lanzará un servicio de asistencia para un desarrollo de sistemas acelerado con semiconductores de potencia LV100El suministro de datos de los prototipos aligerará las cargas de trabajo de desarrollo de sistemas de inversores

Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3708

Más adelante se proporcionará el flujo de adopción de semiconductores de potencia para sistemas de inversores y detalles del servicio


TOKIO, 6 de junio de 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy que el 28 de junio lanzará un servicio basado en la web para proporcionar datos sobre el diseño y la validación de un inversor de prototipos patentado* con un módulo que contiene tres transistores bipolares de puerta aislada (IGBT, del inglés insulated gate bipolar transistors) LV100, con la intención de ayudar a los clientes a acelerar el desarrollo de inversores de alta potencia para aplicaciones como, por ejemplo, sistemas de generación de energía fotovoltaica. Se espera que los clientes que participen en el desarrollo de sistemas de inversores de prototipos con paquetes LV100 utilicen la información de referencia proporcionada por el servicio para reducir las cargas de trabajo de diseño, fabricación y validación. El servicio se mostrará en las principales ferias comerciales, incluida la Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 en Nuremberg (Alemania), del 11 al 13 de junio.
El inversor de prototipo incluye un paquete de tres IGBT industriales LV100 paralelos en un módulo que mide 100 mm x 140 mm, un formato típico en los que se utilizan en sistemas de inversores de alta potencia. Los datos de referencia incluyen datos del diseño, como la geometría, el esquema de los componentes y circuitos eléctricos, así como datos de evaluación como, por ejemplo, las temperaturas, la protección contra cortocircuitos, el equilibrio de corriente y resultados de validación de ingeniería asistida por ordenador (CAE).



  1. *Desarrollado de nuevo a partir del inversor de prototipo creado en colaboración con Tamura Corporation, la Universidad Nacional de Tecnología de Taipéi (NTUT) y Mitsubishi Electric Corporation.

Nota

En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.


Consultas

Contacto de prensa