Comunicados de prensa
Para su comodidad, le ofrecemos la traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa únicamente a modo de referencia. Si desea conocer más detalles, consulte el texto original en inglés. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el contenido de la versión en inglés.
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA N.º 3743
Sensor infrarrojo de diodo térmico de 80 × 60 píxeles MelDIR (MIR8060C1) con un campo de visión de 100°x 73°
TOKIO, 24 de octubre de 2024 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy el próximo lanzamiento de un nuevo sensor infrarrojo de diodo térmico de 80 x 60 píxeles de la marca MelDIR (MIR8060C1) con un campo de visión de 100° x 73°, más del doble el de los sensores infrarrojos de diodo térmico* que fabrica la empresa en la actualidad, para identificar de forma precisa y eficaz a personas y objetos. El campo de visión ampliado reducirá el número de sensores necesarios para supervisar con eficacia las zonas grandes, lo que contribuirá a la seguridad y comodidad de las soluciones para la supervisión en instalaciones para personas mayores, la creación de sistemas de aire acondicionado, el recuento de personas y la medición de la temperatura corporal. El lanzamiento está programado para el 6 de enero de 2025.
El nuevo sensor infrarrojo de diodo térmico MelDIR elimina los componentes con incidencia de luz que difuminan las imágenes térmicas y utiliza una lente de nuevo diseño para un campo de visión ampliado. La supervisión de una zona amplia se puede conseguir con una sola unidad, lo que reduce el coste de los sistemas de monitorización, a la vez que se ofrece una detección de alta precisión de 80 x 60 píxeles para una identificación precisa de personas y objetos, una supervisión de los comportamientos, etc. Al igual que con los productos MelDIR existentes, se ofrecen herramientas de asistencia para ayudar a los fabricantes de dispositivos a integrar el sensor en sus productos, con lo que se contribuirá a un desarrollo más rápido de productos.
En el momento de su publicación, la información contenida en los comunicados de prensa es exacta y veraz, pero está sujeta a modificaciones sin previo aviso.